Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can we add products by accessing quick reference in Ecostruxure Power Build – Rapsody
Issue: How to add product using quick reference in Ecostruxure Power Build - Rapsody.
Product Line: Ecostruxure Power Build – Rapsody
Resolution:
Step1: On Product Choice tab, click on Quick Reference and provide the complete reference of the product and click add (as shown in below screenshot)



Step2: The product will be added in Bill of material for the reference entered in quick reference box.