Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is possible to open more than one simulator of Control Expert with RDP?
Issue
The Floating License of Control Expert v14.0 allows Remote Desktop Connections (RDP) up to the number of seats available in the Control Expert license and RDP of Windows. The default configuration of the Control Expert simulator does not allow to simulate in more than one RDP connections if the user uses the default configuration of the simulator.

Product Line
Control Expert

Environment
Control Expert v14.0, Windows Server 2016

Resolution
The Control Expert simulator uses a connection to the Local Host PC on the default port 502 (Schneider Port) if the user uses the default configuration of the simulator and try to open more than one simulator, the message bellow shows.
Simulation Error
The reason for it is that the simulator allows one connection per port and the user needs to choose an optional port number per simulator that wants to run. In this case, then select the Control Expert menu command PLC-> Set Address, and in the Simulator text box Address enter the optional port number of the target PC. The architecture below shows the configuration for 3 RDPs.
3 RDP simulatorsSet Address on Control Expert
P.S.: The ports above are examples and the user can choose another port available on the computer.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.

  • Tài liệu về Sản phẩm
  • Tải xuống phần mềm
  • Công cụ chọn Sản phẩm
  • Thay thế và thay đổi sản phẩm
  • Trung tâm Hỗ trợ
  • Tìm Văn phòng của chúng tôi
  • Nhận báo giá
  • Tìm Nhà Phân phối
  • Cơ hội nghề nghiệp
  • Hồ sơ doanh nghiệp
  • Báo cáo hành vi sai trái
  • Khả năng truy cập
  • Phòng tin tức
  • Nhà đầu tư
  • EcoStruxure
  • Tìm việc
  • Blog
  • Chính sách bảo mật
  • Thông báo về Cookie
  • Điều khoản sử dụng
  • Change your cookie settings