Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the RM35JA31MW monitor positive and negative currents?
Issue:
Checking if Zelio relays can monitor negative currents.

Product line:
Relays and Timers

Environment:
Zelio Control and Measurement Relays

Cause:
Documentation shows on 4-20mA does not clarify positive or negative.

Resolution:
Yes, the RM35JA31MW can monitor +4 to +20mA or -4 to -20mA.