Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the speed regulation / accuracy of the ATV930 drive?
Issue:
Needs the speed regulation or accuracy of the ATV930 drive with and without encoder

Product Line:
ATV930

Environment:
All with or without encoder

Cause:
Speed regulation , accuracy

Resolution:
ATV930:
- Open loop
Speed range: 1:500
Speed accuracy: 6% of nominal slip
Torque accuracy: 10%
- Close loop
Speed range: 1:1500
Speed accuracy: 0.005% of nominal slip
​​​​​​​Torque accuracy: 5%