Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I configure the ATV930 Process Drive for Positioning by Sensor?
Issue:
ATV930 Positioning by Sensor

Product Line:
Altivar Process Drive

Environment:
ALL

Cause:
Wiring and configuration

Resolution:
ATV900 - Positioning by Sensor

Complete Settings > Generic Functions > Positioning By Sensor
DI1 = Fwd
DI2 = Rev
DI3 = SAF (Stop Fwd)
DI4 = SAR (Stop Rev)
DI5 = DAF (Slow Fwd)
DI6 = SAR (Slow Rev)
**MSTP = Memory Stop = NO (this step is Very Important)
Command and Reference
Ref 1 = AI1
LSP = SLOW Fwd/Rev
(LSP has to be lower than Ref 1)

Note:
Does not work with JOG or PSS
Enable DI1, runs at FR1, Enable DAF drops to LSP, Enable DAF Stops/RDY
Enable DI2, runs at FR1, Enable SAR, drops to LSP, Enable SAF Stops/RDY