Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PSO9.0 PowerLogic driver crashing the IO Server while communicating using MicrologicX(MTZ) protocol
Issue:
IO Server crashed in PSO9.0 while communicating using MicrologicX(MTZ) protocol
  • PSO 9.0 CU#2
  • PowerLogic Driver version is 4.3.6.1
Runtime Error!
R6025 – Pure virtual function call

Resolution:
Upgrade the PowerLogic driver to the latest version available on Exchange Community.
https://community.exchange.se.com/t5/EcoStruxure-Power-SCADA/PowerLogic-Driver-Pack-Latest-Release-for-PowerSCADA-7-40-or/m-p/150186