Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
To do what, is used the mechanical thermostat NSYCCOTHO with blue button?
To cool the inside of an enclosure by blowing fresh outside air into the enclosure using a fan.
This mechanical thermostat has an open contact.
When the temperature inside the enclosure exceeds the set point, the contact closes and a fan starts.
This implies that the outside air is colder than the set point T °.