Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is Form Y190 for the 8940 Pump Panels?
Issue:
8940 modifications

Product Line:
Class 8940, Well-Guard Control™ Pump Panels

Environment:
Full Voltage, Type SS, XS

Resolution:
Form Y190 is only available on the Class 8940 Pump panels.  This is to remove the existing Type S contactor and replace with 8502W vacuum contactors.