Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why do some old Quantum I/O modules randomly go to fallback mode when communicating with 140CRA31200 (Ethernet) drop head
This is due to the fact that old components used in IO manufactured before 2008 are more stringent in regards to the internal timing specifications with CRA.

As we could not redesign the "old" IO modules that exist in the field already, the correction is applied in the 140CRA31xxxx .

This correction is embedded in PV06 or later versions of 140CRA31xxxxx

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: