Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to disable automatic display scrolling on an ION7550/ION7650 meter

Issue
How to stop the front panel display of an ION7550/ION7650 from automatically cycling or scrolling through the available displays.

Product Line
ION7550
ION7650

Environment
ION Setup

Resolution

1. Connect to the meter in ION Setup, then select View > Setup Screens so Setup Assistant appears in the right pane
2. Open Advanced Setup by holding the CTRL key and left-clicking on the meter in the left pane

ION Setup tree

3. Double-click the Scroll Modules folder in the right pane
4. Double-click the Auto Scroll module
5. Type in the meter front panel password, if prompted - default password is "0"
6. Under the Inputs tab, select Enable and click Edit

Enable scroll ION setup

7. Click to expand AND/OR Modules > ScrollNormalMde > ScrollNormalMde

Scroll options ionsetup

8. Select ScrollNormalMde then click OK
9. Click Send to save changes to the meter