" not compatible with State RAM mode."? | Schneider Electric Việt Nam" />

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is Unity Pro Error "IODDT<example> not compatible with State RAM mode."?

Issue
When trying to build an M340 project the error "{Device (x.x) BMX AMx 0<example>}: IODDT "<example>" not compatible with State RAM mode." is reported.

Product line
Unity Pro, Control Expert, Modicon M340

Resolution
This error occurs if the IO modules are mapped as State RAM and the project is trying to use the T_ANA_IN_BMX  IODDT.  This is not allowed. There are certain components that can be used, but not the IODDT in it's entirety.