Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What does the "X" mean on the ATV61H***M3X?
Issue :
Wondering what does the "X" mean on the ATV61H***M3X?

Product Line :
Altivar Machines, Altivar 61, Altivar 71

Environment :
All models and serial numbers

Cause :
Comparing the ATV61H***M3X with the ATV630****M3

Resolution :
The M3X is a 240V rated drive.
The "X" means that the product does not contain an EMC filter.
The EMC filter is standard for our 480V rated units.