Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the cause of SoMove error 1006 connected to the ATV320 drive?

Issue:
SoMove error 1006 on SoMove Software while connecting to the ATV320 drive

Product Line:
ATV320

Environment:
All serial numbers

Cause:
Customer could not connect to the ATV320 drive using SoMove Software getting error 1006.

Resolution:
Error 1006 is an invalid configuration file which means the somove ATV320 DTM file is missing or the imported Somove PSX program does not match the drives part new drives part number, option card etc.