Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the power consumption for the BMENOC0301 PV13 SV2.15 or BMENOC0311 PV14 SV2.15?
Issue
What is the power consumption for the BMENOC0301 PV13 SV2.15 or BMENOC0311 PV14 SV2.15?


Product Line
BMENOC0301  PV13
BMENOC0311  PV14


Resolution
The power consumption for the BMENOC0301 PV13 SV2.15 or BMENOC0311 PV14 SV2.15 re-designs is 900 milliamperes.