Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What web services are supported by BMXNOR0200 when used as SOAP (Simple Object Access Protocol) server
Issue:
What web services are supported by BMXNOR0200 when used as SOAP (Simple Object Access Protocol) server

Product Line:
BMXNOR0200H

Environment:
All

Resolution:

Two kinds of Web services are provided in BMXNOR0200H modules as SOAP server interfaces:

1) ModbusXMLDA: Web service to implement data access to Modbus variables,
2) SymbolicXMLDA: Web service to implement Symbolic data access.

The Web services provided by BMXNOR0200Hare compatible with the WS-I basic profile 1.1.