Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the fuse type used in the GS2 Disconnect Switches?
Issue:
Need to know the fuse type for the GS2 Disconnect.

Product Line:
Operating Mechanisms and Disconnect Switches

Environment:
GS2 Fusible Disconnect Switches

Resolution:
GS2 rated from 30-60A will use a Cartridge Type fuse.  Switches from 100-800A will use a Blade Type fuse.