Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can a logic input be assigned to the external fault in ATV320 drive?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
How can I configure an external fault using logic input in ATV320 drive?

Product Line:
ATV320 drive

Environment:
All Serial numbers

Cause:
Application requires an external fault via a logic input.

Resolution:
Yes, a logic input can be assigned to a external fault.
External Fault can be accessed:  DRI- > CONF > FULL > FLT- > EtF- > EtF
Then assign (LI1) to (LI6), logic input that is not assigned to any other functions.

Logic can be configured (LEt) As LO [Active low] (LO) or HIG [Active high] (HIG)(default).
It defines the positive or negative logic of the input assigned to the detected fault.
Configure EPL [External fault mgt]  for Type of stop in the event of an external fault.