Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can AR8654 be installed on the NetShelter Networking roof?
Issue:
There are places on the Networking roof where the AR8654 will not install.

Product Line:
NetShelter Networking Cabinets

Environment:
AR3140, AR3340, AR3347 all serial ranges.

Cause:
The Networking roof is different than the standard NetShelter roof.

Resolution:
Please see the attached file for locations where the AR8654 can mount.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
AR8654 Installed Onto NetWorking Cabinet.pdf [226.31 KB]