Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
TMAHOL02 battery door for the M221 controller.
Issue:
The M221 battery doors are not sold in the US.

Product line:
M221

Cause:
The customers threw out the package with the battery and battery holder.

Resolution:
As of 1/20/21 the battery door is now sold in lots of 2 under part number TMAHOl02