Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I turn off the PI function in an ATV66?
Issue:
Disabling the PI regulator in an ATV66.

Product Line:
ATV66

Environment:
All serial numbers

Cause:
Customer application changes

Resolution:
Go to F1 then to menu 7.2 application functions then scroll down to PI Regulator and set to "NO".