Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I set the deceleration time on a ATV320?

Issue:
Setting deceleration time on a ATV320.

Product Line:
ATV320

Resolution:
Parameters described in this page can be accessed by: DRI- > CONF > FULL > SIM
Goto Configuration Mode (ConF)  > Enter
Goto to FULL > Enter
Goto SIM > > Enter
Goto deC [Deceleration]  default  3.0s
Set desired value for deceleration time.

“If this article does not answer your question, check out our FAQ database that has answers to more commonly asked questions:

Frequently Asked Questions - Schneider Electric (se.com)

If this FAQ did not solve your issue, you can call us at 1-888-778-2733 Option 2 and then 4 or e-mail us at drive.products.support@se.com to create a case with our Technical Support Team.