Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Easergy P5 Virtual Injection: How can I enable the virtual injector in eSetup Easergy PRO?
The virtual injection functionality is available only on-line, when the device is connected to a PC using a USB cable. Then the virtual injection window will appear on the right-hand side of Easergy Pro screen.

After connecting to your relay and logging in with Easergy PRO, the user needs to change the mode of the device to ‘Test’ or 'TestBlocked.'