Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATS22 Why can't I make changes in the SUP menu?
Issue:
Why can't I make changes in the ATS22 SUP menu?

Product Line:
ATS22

Environment:
All serial numbers

Cause:
Basic programming


Resolution:
SUP menu is basically read only used for monitoring.