Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I see the drive output frequency on ATV630?
Issue:
Where can I look in the ATV630 HMI to verify the drive running speed?

Product Line:
ATV630. ATV650, ATV660

Environment::
All serial numbers

Cause:
Verify the speed and reference

Resolution:
Goto Main menu > Complete Setting > Drive parameters >
Ref Freq  (target speed)
Motor Freq (drive output speed)