Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to enable or disable the 2G (GSM) network on a HMIBSC ?
Question
How to enable or disable the 2G (GSM) network on a HMIBSC ?

Description

If the 3G and 4G are not available in your area, the 4G LTE module will attempt to search for a valid 2G network.

This action require a lot of HMIBSC resources and  require a lot of electrical power.

To disable the 2G network research :
1- Open a HMIBSC prompt with the admin/root account
2- Reach the LTE module communication interface : microcom –s 115200 /dev/ttyACM0
3- Disable the 2G network: AT+URAT=6,3  //UMTS and LTE mode; LTE firstly

To enable the 2G network research :
1- Open a HMIBSC prompt with the admin/root account
2- Reach the LTE module communication interface : microcom –s 115200 /dev/ttyACM0
3- Enable the 2G network: AT+URAT=4,3  //GSM, UMTS and LTE mode; LTE firstly

Keywords
HMIBSC, IIOT edge box, LTE module, 2G, 3G, 4G, GSM, UMTS, LTE, Linux

Product Family
IIOT edge box