Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV340 -When setting up the drive, using Somove, how do I assign a Preset speed to a digital input?
Issue:
How do I assign a Preset speed to a digital input, in Somove?

Product Line:
Software

Environment:
Somove

Cause:
In the I/O menu digital input assignments are grayed out. Unable to change.

Resolution:
To setup Preset speeds:
Go to the Preset speed function and assign the desired digital input.