Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I change or set digital input assignment in the I/O menu in Somove?
Issue:
Why can't I change the digital input setting in the I/O menu is Somove?

Product Line:
Software

Environment:
Somove

Cause:
In the I/O menu digital input assignments are grayed out. Unable to change.

Resolution:
Digital inputs in the I/O manual are for reading, not writing.
To assign a function to a digital input.
You must go to the function and assign the desired digital input.