Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PME 2020 - Diagnostic Viewer > Service Diagnostics > Communication Server > Tree States shows "BAD"

Issue:
When you navigate to Diagnostic Viewer > Service Diagnostics > Communication Server you see the tree state shows "BAD" as shown in the below screenshot.
a

Product Line:
Power Monitoring Expert 2020

Environment:
Diagnostic Viewer

Cause:
This is a bug with the PME Diagnostic Viewer. It is just a display issue and does not affect PME in any other way.

Resolution:
It will be addressed in PME 2020 CU1