Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the maximum active client connection for a PowerTag Link
Maximum active client connection for a PowerTag Link is the following :
  • 8x through Modbus / TCP
  • 5x through HTTP
  • 2x through HTTPS