Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to re-launch PowerChute Network Shutdown Appliance initial setup menu

Issue:
Would like to re-launch the initial PowerChute Network Shutdown Appliance setup.

Initiall setup

Product Line:
PowerChute Network Shutdown v4.2, v4.3, v4.4, v5.x

Environment:
PowerChute Network Shutdown v4.2, v4.3, v4.4, v5.x Appliance installed on VMware ESXi
NOTE: The PowerChute v4.4 Appliance is CentOS 8.1 and PowerChute 5.x is AlmaLinux

Cause:
Need to re-launch the initial setup menu

Solution:

  1. Log in to the PowerChute VM as root
  2. Enter the command systemctl enable initial-setup.service
  3. Enter the command touch /.unconfigured
  4. Enter the command init 6

The VM will reboot and the initial setup menu will launch