Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to know a duplicated IP address on BMENUA0100?
Issue
Customer wants to know how to determine if there is an IP address duplicated on the backplane port or on the control port of the BMENUA0100 module.

Product Line
BMENUA0100

Environment
Firmware 1.01.50

Resolution
The following corrections will be taken in consideration in the next release of the BMENUA0100 documentation.