Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Understanding Virtualization Features in FlexNet Publisher

Issue
Challenges in software licensing

Product Line

Power Monitoring Expert 7.2.2
Power Monitoring Expert 8.2
Power Monitoring Expert 9.0
Power Monitoring Expert 2020

FlexNet Publisher 2018 R1 (11.15.1) and later

Environment
Licensing

Cause
This White Paper describes virtualization challenges in software licensing and the facilities available in FlexNet Publisher for operating licensing models in a virtualized environment.

Resolution
Virtualization in FlexNet Publisher

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
FNP_Virtualization.pdf [324.02 KB]