Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gán BLC cho R2 relay trên ATV320 drives như thế nào ?
Trên ATV320; Ctt là [Standard] (Std) ở tiêu chuẩn mặc định.Chú ý: Brake logic control chỉ có thể được gán khi [Motor control type] (Ctt) không được cài đặt là [Standard] (Std), [V/F 5pts] (UF5),[V/F Quad.] (UFq) or [Sync. mot] (SYn).=>Gán Ctt thành [SVC V] sau đó có thể lập trình BLC cho R2 trên ATV320.