Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Chuẩn giao thức truyền thông NMEA 0183 là gì?
NMEA 0183 là một sự kết hợp giữa kỹ thuật điện và dữ liệu để liên lạc giữa các thiết bị điện tử hàng hải như dụng cụ đo độ sâu bằng sóng âm, thiết bị định vị bằng âm thanh, máy đo gió, la bàn con quay, thiết bị lái tự động, máy thu GPS và nhiều loại thiết bị khác. Nó đã được xác định và được kiểm soát bởi hiệp hội National Marine Electronics. NMEA 0183 thay thế các tiêu chuẩn truyền thông trước đây như NMEA 0180 và NMEA 0182. Trong các ứng dụng hàng hải, NMEA 0183 đang dần bị loại bỏ để thay thế cho chuẩn NMEA mới hơn Tiêu chuẩn 2000. Tiêu chuẩn điện được sử dụng là EIA-422, mặc dù hầu hết các phần cứng có đầu ra NMEA-0183 cũng có thể điều khiển một cổng đơn EIA-232. Mặc dù tiêu chuẩn cho đầu vào và đầu ra bị cô lập, có hàng loạt phần cứng khác nhau không tuân thủ yêu cầu này. Tiêu chuẩn NMEA 0183 sử dụng ASCII đơn giản, giao thức truyền thông nối tiếp xác định cách truyền dữ liệu từ một ""người nói"" sang nhiều người ""Người nghe"" tại một thời điểm. Thông qua việc sử dụng các bộ mở rộng trung gian, một người nói chuyện có thể có một cuộc trò chuyện đơn hướng với số lượng người nghe gần như không giới hạn, và sử dụng bộ ghép kênh, nhiều cảm biến có thể giao tiếp với một cổng máy tính.