Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Giá trị B10/B10d trên dòng nút nhân dừng khẩn XB4/XB5 là gì?
Đối với nút nhấn hoàn chỉnh (bao gồm tiếp điểm), cần thiết phải xem xét đến giá trị B10/B10d của tiếp điểm + B10 (E-stop) = 300000 lần tác động + B10 (E-stop) = 1000000 lần tác động ở dòng điện bình thường AC15 (230V,2A) + B10 (nút hoàn chỉnh) = min{B10(operator), B10(contact)} = 300 000 Đối với E-Stop, B10d = B10/0.2B10d (E-Stop) = 1500000