Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Tại sao khi đo điện trở cách điện Recloser E Series lại có giá trị nhỏ hơn rất nhiều (~200 MOhm) so với các loại Recloser còn lại ?
Recloser E Series sử dụng công nghệ biến điện áp khác với các dòng Recloser còn lại như N hay U Series.
Cụ thể ở đây:
+ Recloser E Series sử dụng công nghệ RVD (resistive voltage divider) hay còn lại biến điện áp điện trở.
+ Các dòng Recloser còn lại như N,U Series hay LBS RL đều sử dụng công nghệ CVT (capacitive voltage divider) hay biến điện áp điện dung.
Do đó đối với các biến điện áp RVD tiêu chuẩn IEC 62271-100:2012, cũng đã quy định rõ tiêu chuẩn kiểm tra điện trở cách điện không chính xác.
Khuyến cáo khách hàng nên sử dụng phương pháp kiểm tra thử nghiệm xung điện áp và thử nghiệm điện áp tại tần số công nghiệp để kiểm tra.
Chi tiết vui lòng xem file công văn đính kèm.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
CASE 65558262_GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN_E38_ACIT_FILE SCAN.pdf [2.61 MB]