Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Function Implicit Type Conversion

Issue
User can be found an issue working with type to type operation at Control Expert.
implicit conversion

Environment
Control Expert
Resolution
As per default the function Enable Implicit Type Conversion is not checked when the user create a new project. Then this function must be checked to avoid errors with the application. To activate this function:
1- Go to Tools > Project Settings > Program > Languages > Common
2- Enable implicit type conversion
For further details, see the document attached.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Implicit Type Conversion.pdf [252.23 KB]