Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Variable speed drive Altivar ATV320..W/WS reinforced IP65/66 version: Will Adding a Communication Card Affect the IP Rating?
Yes.
Altivar series, ATV320 drives in IP65/66 (ATV320...W or WS) are equipped by compact version of ATV320 inside. Communication card inserted to ATV320 via adapter VW3A3600 is possible as there is still space and so IP65/66 will be kept.
See page from ATV320 catalog regarding VW3A3600 adapter and communicaiton card inserted into ATV320...W/WS.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
VW3A3600_from Catalog.jpg [229.57 KB]