Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to run a Unity application in a remote PLC Simulator
Issue
How to run a Unity application in a remote  PLC Simulator

Product Line
Control Expert

Environment
Windows 10

Resolution
The purpose of this video is to demonstrate how to run a Unity application in the PLC Simulator that is running on a remote PC.