Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video : How to configure a StandAlone BMENUA0100 in CE v14.1
This video is showing how to configure the module BMENUA0100 in Control Expert and how to set an OPC UA communication by using UaExpert in Standard mode.
Control Expert version 14.1
BMENUA0100 version 1.01