Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Configure the BMXNOR0200 for DNP3 communications with redundant server
Issue
Configure the BMXNOR0200 for DNP3 communications with redundant server

Product Line
BMXNOR0200

Environment
Windows 7, Windows 10

Resolution
The purpose of this video is to demonstrate how to configure the BMXNOR0200 to communicate with multiple DNP 3 servers