Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does Vijeo Designer support Siemens TIA Portal V16?
Issue:
Unable to communicate with a PLC programmedwith Siemens TIA Portal V16 using a Magelis HMI programmed with Vijeo Designer

Product Line:
Vijeo Designer, Magelis, XBTGT, HMIGTO, HMIGTU, HMIGK, HMISTU, HMISTO, iPC

Resolution:
The ability to import symbols and the ability communicate to a PLC programmed with Siemens TIA Portal V11 - V15 is now available in Vijeo Designer 6.2 Service Pack 10. Starting from Vijeo Designer 6.2 Service Pack 11, support for TIA Portal V16 will be added. This version will be available at the end of January 2021.