Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the BMXERT1604T be synchronized without IRIG-B and DCF77 source in a M580 project ?

1.Issue

Can the BMXERT1604T be synchronized without IRIG-B and DCF77 source in a M580 project ?

2.Environment

M580 series

3.Resolution

The BMXERT1604T with Firmware version >=SV2.0 could be synchronized by M580 Standalone CPU via Xbus by selecting CPU/CRA head as externel clock source.
User needs to select BMXERT1604.2 during hardware configuration .

The clock sync source needs to be CPU/CRA head




Detailed compatibility matrix is shown as below