Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to configure the Program Viewer for the BMENOC0321
Issue
How to configure the Program Viewer for the BMENOC0321

Product Line
BMENOC0321

Environment
Unity, Control Expert

Resolution
The 'Program Viewer' allows the user to view the Control Expert or Unity
application in the web pages of the BMENOC0321 Factorycast module.

This video will demonstrate how to configure the 'Program Viewer'