Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to connect 3-wire sensor by using BMXDDI3202 and BMXDDI6402?
  1. Issue

The wiring diagram in the manual only shows the 2-wire sensor connection of the module. Is there a wiring diagram for 3-wire sensor when using BMXDDI3202 and BMXDDI6402?

  1. Product Line
X80 IO module
  1. Environment
BMXDDI3202, BMXDDI6402
  1. Resolution
Please check the below picture which is a wiring diagram example for 3-wire sensor connection only for reference.

Comparing to the 2-wire sensor connection, customer need to add a Fuse in the single loop which the capacity should follow the off-status current in the sensor manual.