Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why do I see an active unmarked red led on the display of my CPU ?
1.    Issue
There isn't anything printed close to this LED on the LED display of my CPU , nevertheless this LED is ON !

2.    Product Line
this issue can be found on the following products :
BMEP581020
BMEP581020H
BMEP582020
BMEP582020H
BMEP582040
BMEP582040H
BMEP583020
BMEP583040
BMEP584020
BMEP584040


3.    Environment
N/A

4.    Resolution
When this LED is ON, it means that there are forced I/O on the PAC

5.    FAQ Applicable Conditions (Optional)
NA