Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to calculate “Tt Timing setting accuracy” of RM17TE00 product?
The RM17TE00 product’s Tt timing setting is +/-10% (full scale).

Example:

When the Tt setting is configured to 5s, the actual time delay is 5s +/-10% of the full-scale value.

Actual Time Delay, Tt = 5s +/- (10% x 10s) = 5s +/-1s