Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PME2020-Parameters not visible in Breaker Configuration tool

Issue
In PME2020 Chinese version of Breaker Configuration Tool, we can see the issue, when you choose the -- Is existing breaker device?
It can’t show all the parameters in this section:
aa

Resolution:
This Issue already fixed in PME2020 CU3.

a

After installed CU3, when run the Breaker Configuration Tool, now we can see the parameters:
a