Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to mount Storage and Memory into the Harmony P6 Box?
Goals and Symptoms
With the Harmony P6, you can install 2 HDD or SSD to the Advanced Box, and 1 HDD or SSD to the
Standard Box. Customers can also install the M.2 SSD card and the DIMM module by himself.
with an optional cooling kit
The goal of this resolution is to explain how to install:
  • The SSD
  • The DIMM module
  • The M.2 SSD card with an optional cooling kit

Causes and Fixes
Here is the video to show How to mount the storage and memory into the Box module