Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Harmony P6: Application Launcher including 3 touch modes
Goals and Symptoms
The Launcher of Harmony P6 is a utility that you can set up to start programs and settings. It allows to manage the settings for convenient touch-screen operations.
The goal of this resolution is to get familiar with the Application Launcher
Causes and Fixes
Here is the video to show the functions of the Application Launcher